This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 上拉/下拉电阻设置与放大器;潜在影响

Guru**** 2774715 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812801/tusb522p-tusb522p-pull-up-down-resistor-settings-potential-impacts

器件型号:TUSB522P

您好!

我正在进行 USB-C 设计、其中涉及 TUSB522P USB3.1双通道转接驱动器、我在参考设计的特定副本中注意到使用的电阻器

1) 1)所有上拉下拉电阻器均按照数据表设置为47K Ω、但是测试板的典型设计部分。 但是、查看 EVM 原理图、似乎使用了1k Ω 电阻器? 我应该参考哪一个? 目前、我们的应用使用47K 欧姆、我想了解电阻值变化对我的设计的影响。

2) 2)我们的所有板都工作正常并通过了 USB 合规性测试。 这是一个仅在端口1 (RX)上突然发生故障的单元。 TX2和 RX2端口正常工作、但未通过眼图 TX 测试。 调整 OS1和 DE1设置没有太大帮助-因此 TX1也可能有某种故障?

3) 3)该部件已返工并更换为良好的部件、并且主板系统集线器再次正常工作。 这是否意味着我在这里可能有一个故障器件?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 应选择上拉和下拉值、以匹配第6.6节"电气特性、直流"中的高、中和低电压电平。 只要满足这些电压电平、就不应产生任何影响。 我建议使用47k 欧姆电阻器、以便通过上拉和下拉电阻器降低功耗。

    2) 2)您能否分享失败的眼图? 我假设该器件发生故障时没有对设计进行任何更改、这是正确的吗?

    3) 3)这确实意味着该器件可能会损坏、但我们应在结论之前确认原理图和应用。 您能否在此应用中共享原理图并描述前置和后置通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    当客户为其项目匆忙进行 P2构建时、我需要一些时间来获取眼图。 对于原理图连接、它类似于 EVM 原理图、因此结果应该大致相同。 您能否验证 TUSB522P 是否可逆? 这意味着哪一侧面向器件/主机无关紧要。 您能否验证我对下图的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使原理图非常相似或相同、眼图结果也会因 PCB 布局而异。 只要布线正确、TUSB522P 就可以反转。