This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:非工作(无电源)、器件的输出引脚是否为高阻抗?

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787549/ds26c31mqml-non-operating-no-power-supply-is-the-output-pin-of-the-part-high-impedance

器件型号:DS26C31MQML

你好

我是 daejin kang

为该器件供电、该器件的输出引脚是否为高阻抗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大进
    这在数据表中指定。
    参数是 Ioff。 当 Vcc = 0时、它的限值为+/-100uA。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在这篇文章中回答了您的另一个问题。

    这也在数据表中。
    为了在输出端显示高阻抗、需要禁用输出。
    该规格是 IOZ。

    此致、
    涉水