This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:的 DS90C031电源电压

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, DS90LV031A, DS90C031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786875/ds90c031-ds90c031-supply-voltage-of

器件型号:DS90C031
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31DS90LV031A

您好!

IAM 将 DS90C03用于3.3V 电源电压的应用、它是否工作???

如果不起作用、请提供一个3.3V 电源的替代器件型号以及相同的封装和引脚排列。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DS90C031仅适用于5V 电源。 使用3.3V 电源的替代产品有:DS90LV031A 或 SN65LVDS31。

    此致、
    相位