This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT23:SN65EPT23在没有输入信号或没有直流信号的情况下的输出状态是什么?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787091/sn65ept23-what-is-the-output-status-of-sn65ept23-without-input-signal-or-with-the-dc-signal

器件型号:SN65EPT23

大家好、团队、

我的客户使用 SN65EPT23作为光纤模块中继器、但光纤模块在某些时候没有输出、因此客户想知道 SN65EPT23在没有输入信号或没有直流信号的情况下的输出状态是什么?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaowei、

    当未施加输入时、输出将是不确定的。 请参阅此 e2e 主题: e2e.ti.com/.../165187

    此致、
    相位