This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988 OVP 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786606/tps65988-tps65988-ovp-questions

器件型号:TPS65988

尊敬的:


对于 TPS65988、我们可以在 FW 中设置其 OVP 阈值、但当电压降至正常值时、TPS65988是否会开始自动开启 FET?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    一旦 OVP 条件通过、TPS65988应恢复正常运行。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    OVP 保护的精度如何,OVP 的检测时间是多少?
    在我的设置中,如果 PD 接触电压为20V,并且我设置了5% OVP 跳闸点,它应该是21V,但我们测试了当电压上升到22.3V 时,它会触发外部开关的 OVP,PP_EXT1被下拉。
    此外、当它恢复正常运行时、保护的迟滞是什么?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    以下电源路径应用手册的第5部分将回答您有关 OVP 的问题: www.ti.com/.../slva994.pdf

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已经阅读了这些注释、但可以找到有关精度、迟滞信息的信息、在我们的客户测试中、似乎精度不是很好、但我将再次与他们一起检查。
    此外、在注释中、它说在保护之后、CC 将处于高阻态、25ms 后、它将再次检测、如果仍然存在 OVP、它是否会保护并再次设置 CC 高阻态、直到电压恢复正常水平?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请记住、您为 OVP 选择的百分比将对最大预期 VBUS 电压生效。 根据 USB PD 规范、这将是协商电压+5%。 因此、如果您为20V 电源协议选择5% OVP、则 OVP 跳闸点将为20V + 5%= 21V + 5%=~22.05V。
    您对 OVP 保护恢复的理解是正确的。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释、Eric。