This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:BC1.2 /MFI/PD3:制造期间的功能测试

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813369/tps65988-bc1-2-mfi-pd3-functional-test-during-manufacturing

器件型号:TPS65988

您好!

我的客户正在寻求实现 USB 端口功能测试的最佳方法。 其目的是进行功能测试、以验证 USB-A 端口 BC1.2或 Apple MFi 是否正常工作或 USB-C PD 是否正常工作、仅检查端口控制器和端口连接器是否正确焊接和工作、然后再包装待售产品。

您是否有过这样做的最佳方法?  这可以通过具有特殊固件的评估板来实现吗?

此致
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    测试终端设备通常由客户设计和完成。 过去、我看到客户使用其他已发布产品进行功能级测试。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    很明显、这不是 TI 的责任、但我仍然认为我们可以在这里提供支持。 您能否帮助与分享有关 如何/如何 执行功能级别测试的经验?

    此致、
    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    我只见过客户测试了与其他发布的 Type-C PD 器件的互操作性。  

    谢谢、
    Eric