This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954无法从地址 I2C 读取

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813695/ds90ub954-q1-ds90ub954-cannot-read-from-address-i2c

器件型号:DS90UB954-Q1

您好、TI 员工

我们的客户使用 ds90ub954/953设计方案。 目前、953的数据可以读取、但摄像头端 ISP 的数据无法通过954读取、地址设置如下:WriteI2C (0x5d、0x60)#"SlaveID[0]。

他们以前使用过 ds90ub913/914,可以通过914控制摄像机,但该计划不会添加 ISP。

请问954是否无法读取摄像头数据、或无法通过 ISP 读取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您无法通过 I2C 读取953/954链路和913A/914a 链路的 ISP 视频数据。

    您可以通过 I2C 从9's 板上的远程 I2C 主控制读取/写入 ISP 的寄存器值、要启用此功能、您应该知道:

    Step1:在954侧启用 I2C 直通;

    步骤2:在从 ID 及其从 ID 别名中设置远程从 IDX。

    完成上述两项设置后、您可以访问 ISP 的寄存器、其中从 ID 别名称为 ISP 的 I2C 地址。

    此致、

    Steven