This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:PESD12VL2BT

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787216/tpd2e001-pesd12vl2bt

器件型号:TPD2E001
主题中讨论的其他器件:TPD2E007

是否有任何与采用 SOT23封装的 PESD12VL2BT (双通道、双向 ESD 和12V)类似的产品?

应用:伺服电机的编码器

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于该电压范围、我建议使用 TPD2E007