This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:DS100BR111可支持标准接口

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS64BR111, DS25BR120, DS25BR100, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786785/ds100br111-ds100br111-can-support-standard-interface

器件型号:DS100BR111
主题中讨论的其他器件: DS64BR111、 DS25BR120、 DS25BR100、 DS25BR110

嗨、大家好

 我们的 DS100BR111器件能否支持 SGMII 转接驱动器? 如何确定我们可以支持哪种类型的协议接口?

我只看到 SGMII 1.25Gbps、只需要两个 I/O 端口(RX 和 TX);我们的器件还具有两对差分端口(RX 和 TX)10Gbps。 因此、我认为它可以支持这一点。 但不确定使用此参数是否正确。  

非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    DS100BR111可支持 SGMII 协议、但鉴于 SGMII 仅以1.25Gbps 的速率运行、DS64BR111更适合使用。 此外、请参阅以下主题以了解其他选项:

    e2e.ti.com/.../568196

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Davor。 因此、如果我们必须判断我们的器件是否支持 SGMII。 关键因素是什么?通道?电压电平?差分或单端?转换速率?
    -彭芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要补充的是、DS100BR111或 DS64BR111在交流耦合模式下支持 SGMII。 DS25BR100、DS25BR110和 DS25BR120还支持与 SGMII 的直流耦合。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lee。 明白了。

    -彭芬