This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:PMA 测试问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/808357/dp83tc811s-q1-pma-test-issue

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811EVM

您好!

我使用 dp83tc811evm 进行 PMA 测试、通过设置启用测试模式1:

开始
//启用测试模式1
000D 0001
000e 0836
000D 4001
000e 2000
结束

在连接器引脚(TRDP、TRD-)之间焊接了一个100 Ω 电阻器、检查示波器和差分探头是否有问题。 但是、启用测试模式1后、我看不到任何差异。  

您能否告诉我可能的原因以及如何解决? 谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路板设置如何? 您是否已按照用户指南中的说明将电路板连接到 Tek 测试装置? 您能分享图片  

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    EVM 处于默认设置中、使用高速差分探头(也尝试使用单端探头、我看不到任何差异)。 没有 TX_TCLK 与示波器连接、我的目的是确保测试模式1 被启用。

    我没有 Tek Test Fixture。  

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我的问题有任何反馈? 谢谢。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下操作:

    扩展寄存器=使能

    寄存器地址:0836:0001

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET