This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:通过 USB2ANY 使用 SigCon Architect

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, USB2ANY, LMH1297EVM, SIGCONARCHITECT, LMH1218EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810577/lmh1297-using-sigcon-architect-through-usb2any

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: USB2ANYSIGCONARCHITECTLMH1218EVM

大家好、

请允许我向您询问 USB2ANY 和 SigCon Architect 如何在我的电路板上控制 LMH1297。

我的 LMH1297使用2.5V 的 SMBus 上拉电压。

我想使用 SigCon Architect 通过 USB2ANY 通过外部 PC 来控制器件。

Q1)。 SigCon Architect 是否使用 USB2ANY 中的内部上拉电阻、或者它是否仅使用 USB2ANY 作为开漏输出?
-我相信 USB2ANY 的电路板上有内部上拉电阻器、它连接到3.3V 电压。 但是、是否使用该上拉电阻取决于软件。  
-在连接 USB2ANY 的情况下启动 SigCon Architect 时、我能够在 SDA 和 SCL 线路上看到3.3V 输出。 但是、我无法测试实际通信、因为它切换到演示模式。

Q2)。 要在电路板上使用 SigCon Architect、我们需要做什么?
 a)。 移除电路板上的2.5V 上拉电阻并将 USB2ANY 连接到 SMBus 线路。 这是否起作用?
 b)。 移除 USB2ANY 内部的3.3V 上拉电阻并将其连接到 SMBus 线路。
 c)。 其他程序?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    Q1)。 LMH1297EVM 使用来自 micro-USB 连接器上提供的 VBUS (U2引脚1)或 J8的引脚5的3P3V。 因此、在任何情况下、为 SCL 和 SDA 上拉电阻器提供3P3V 电源。

    请注意、在演示模式下、没有 SMBus 通信。 SigconArchitect 在演示模式下不允许 I2C 通信。

    Q2)。 删除了2.5V、并让 USB2ANY 提供3.3V 电源、如上面#1中所述。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    我了解到、对于与 SigCon Architect 搭配使用的 USB2ANY、SMBus 始终在 USB2ANY 内部聚集(上拉)。
    *我之所以提出这一问题是因为当我将 USB2ANY 与"USB2ANY Explorer 软件"上拉电阻器一起使用时、已禁用。

    因此,如果我们不想在电路板上进行修改,我认为移除 USB2ANY 上的上拉电阻可以是另一种解决方案,我对吗?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    我已将 USB2ANY 盒与 LMH1218EVM 搭配使用。 在 USB2ANY 软件上、我打开3.3V 电源。 然后-这将在 USB2ANY 连接器上打开3.3V 电源。 在这种情况下-我能够运行 LMH1218EVM GUI、而不必对 LMH1218EVM 进行任何更改。

    在电路板上、您是否使用 USB2ANY Box 3.3V 上拉板载 SCL 和 SDA 引脚?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    "USB2ANY"中的3.3V 上拉电阻和 SMBus 线路之间有 FET (Q2、Q4)

    我的问题是该 FET 是由 SigCon Architect "打开"还是"关闭"控制。

    FET 栅极信号由 MSP430在 USB2ANY 上进行控制。 由于 USB2ANY 仅在无法与从器件通信的仿真模式(演示模式、无信号)下运行、因此无法从硬件侧进行确认。 我需要询问 SigCon Architect 的规范、软件是否控制 Q2和 Q4开启。

    我想具体澄清一下我们今后的支持。

    目前、我们决定移除 USB2ANY 上 SDA/SCL 的上拉电阻器、以便 USB2ANY 仅用作漏极开路。 这样、我们就不需要移除电路板上的2.5V 上拉电阻器、或者没有从 USB2ANY 3.3V 到电路板2.5V 的电流。

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    我不认为 SigconArchitect GUI 控制 Q2和 Q3。 我们使用引脚6 +3.3V EXT 上拉 LMH12xx 评估板 SDA 和 SCL 上的电阻器。

    此外、请注意、您可以以两个 LMH1218EVM 为例、其中两个 EVM 具有一个 USB2ANY 框。 然后、只需将 USB2ANY 连接到其中一个 LMH1218EVM、并使用导线将一条 LMH1218EVM SDA/SCL/GND 线连接到下一条 LMH1218EVM 线。 使用两个不同的 SMBus 地址、您可以使用 SigconArchitect GUI 来控制这两个板中的任何一个。 正如您在这里看到的、第二个板甚至没有连接到 USB2ANY、但您可以与之通信- 这意味着第二个评估板没有 Q2或 Q3。

    此外、对于2.5V 电源以及将 USB2ANY SCL/SDA 通道用作无上拉的漏极开路时、您所做的操作也应该起作用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    >此外、对于2.5V 电源以及将 USB2ANY SCL/SDA 通道用作无上拉的漏极开路时、您所做的操作也应该起作用。

    谢谢你。 我要关闭此主题。


    >正如您在这里看到的、第二个板甚至没有连接到 USB2ANY、但您可以与之通信-这意味着第二个评估板没有 Q2或 Q3。

    我注意到、通过移除 J9上的所有跳线、可以断开 LMH1297EVM 上的上拉电阻。 在此测试中、我能够与 LMH1297通信、这意味着 USB2ANY 内部上拉电阻有效(FET Q2和 Q4通过 U4 MCU GPO 导通)。

    此致、

    Kawai