This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:断电模式下的寄存器设置

Guru**** 2963350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811158/sn65dp159-register-setting-in-power-down-mode

器件型号:SN65DP159

你好。

SN65DP159寄存器是否可以设置为断电模式?

当 SN65DP159处于断电模式时、我们希望将"HPD_AUTO_PWRDWN_DISABLE (09h 位2)"更改为1。

OE 引脚为高电平、HPD_SNK 为低电平。

数据表指出 I2C 处于活动状态。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 OE 引脚为高电平、I2C 仍处于活动状态、但 DDC 被禁用、因此它不会作为正常模式工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢你的答复。

    我们知道、如果 OE 引脚为高电平、那么我们可以向寄存器写入数据。

    ・我认为"HPD_AUTO_PWRDWN_DISABLE (09h 位2)"是一个寄存器、即使 HPD_SNK 为低电平、也会阻止其进入断电模式。 但是、根据您的解释、如果 HPD_SNK 为低电平、即使设置了09h 位2、它也将进入断电模式。 如何使用该寄存器?

    ・我们认为即使在写入寄存器 HPD_SNK 为低电平后该寄存器变为高电平、也不会被清除、对吗? (TMDS_CLOCK 比率状态位除外)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会由 HPD_SNK 低电平清除。  它由软件或上电复位清零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的回答。

    我们了解到、即使 HPD 为低电平、寄存器设置也不会被清除。

    我们认为在断电模式下、寄存器设置将被清除。

    问题已解决。

    此致、