This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:它能否支持2.5G 串行器/解串器?

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, SN65LVPE502, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786987/sn75lvcp601-can-it-support-2-5g-serdes

主题中讨论的其他器件:SN75LVCP601SN65LVPE502DS80PCI102

降级器、

我的客户问 SN75LVCP601可以支持2.5G 串行器/解串器吗? 非常感谢!

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN75LVCP801可能具有更好的性能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    我只想补充一点、SN75LVCP601 与 PCIe 接收器检测不兼容。  对于 PCIe 应用、我建议使用 DS80PCI102或 SN65LVPE502。

    此致、

    Lee