This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:不提供 SCL 时的/INT 信号。

Guru**** 2031750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812426/tca9539-int-signal-when-scl-is-not-supplied

器件型号:TCA9539

你(们)好

您能否告诉我 未提供 SCL 时/INT 信号的行为? 它未被置为有效。 正确吗?

如果在不提供 SCL 时输入 IN 信号。 然后、当提供 SCL 时/INT 引脚将被置位?

复位时、I/O 被配置为输入、对吧?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    "复位时、I/O 被配置为输入、对吧?"

    没错。

    "在 不提供 SCL 时、您能告诉我有关/INT 信号行为的信息吗? 它未被置为有效。 对吗?"

    无论 SCL 是高电平还是低电平、INT 电路都应使能/取消置位。 只有 在输入读取的第9个时钟(ACK)期间、INT 才会复位。 除非有 ACK、否则应将 INT 视为独立于 SCL。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San

    感谢 您的回答!  

    穆克