This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS261B:我们是否可以有 HDMI/DVI 2:1数字视频开关(如 MAX4886)、并且需要满足 AEC-Q100汽车3级 IC 要求?

Guru**** 2868190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786901/tmds261b-may-we-have-hdmi-dvi-2-1-digital-video-switch-like-max4886-and-need-meet-aec-q100-automotive-grade-3-ic

器件型号:TMDS261B

你(们)好,先生  

我们是否可以有类似 MAX4886的 HDMI/DVI 2:1数字视频开关 、并且需要符合 AEC-Q100汽车3级 IC?

                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有许多开关、但没有任何一个符合汽车标准