This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:如何将 GND 引脚配置到 GND 平面以获得更好的性能

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786756/esd122-how-to-config-the-gnd-pin-to-gnd-plane-to-have-better-performance

器件型号:ESD122

您好!  

我的客户在将 GND 引脚连接到 GND 层时遇到问题。  

以下是数据表中的连接:  

这是客户在仿真中进行连接的方式、但结果不好、您能不能帮助建议我们如何连接 GND 引脚以提高性能?  

它通过旁边的过孔连接 GND 设备。

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件用于哪个信号? USB3.2? HDMI?

    如果您可以通过电子邮件向我发送 c-phillips@ti.com 上的原理图/布局、这将有所帮助、因为现在我无法从图片中得知其布线方式。