This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:PE 和 EQ 打开时的电源

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813378/ds25br440-power-supply-when-pe-and-eq-are-turned-on

器件型号:DS25BR440

大家好、

数据表仅在 PE =关断且 EQ =关断时告知电源电流、当 PE =开 且 EQ =开时、电源电流是多少?

谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Yaser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PE = ON 时、电源电流将增加~ 33mA。  将 EQ =打开不会使电流增加任何更高。

    此致、

    Lee