This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 3.0集线器

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787037/hub-of-usb-3-0

主题中讨论的其他器件:TUSB8044ATUSB8020B

TI 是否推荐将集线器用于 USB 3.0? 要求1至2、USB 3.0传输、以满足监测计级别的要求;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我建议查看 TUSB8044A 或 TUSB8020B。 这是 Type-C 应用吗?