This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0387:LMH0387SL/NOPB 的 FIT 和 MTBF

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0387
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811919/lmh0387-fit-and-mtbf-of-lmh0387sl-nopb

器件型号:LMH0387

大家好、
您能告诉我们 LMH0387SL/NOPB 的 FIT 和 MTBF 吗?

我们无法通过 TI 网站上的"DPPM/FIT/MTBF 估算器"搜索它们。
http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我一直在研究这一点、并将在接下来的几天内告知您。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您请求的数据如下:

    安装         10.6

    MTBF    9.43E+07

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我是一个问 Satosi-San 这个问题的人。

    该值是否低于55摄氏度条件?

    我需要在70摄氏度的条件下进行贴合。

    此致、

    Akihiro Katuki @奥林巴斯股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katuki-San、

     我们先前为55C 提供的值不同    、因为我们发现其他样本已通过 HTOL (高温工作寿命)应力、我们能够使用这些样本并更新此过程的 FIT/MTBF 数据。

    LMH0387

    使用温度55C

    使用温度70C

    时基故障

    4.76.

    14.04.

    MTBF

    2.10E+08

    7.12E+07

    此致、Nasser