This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM176:热阻/阻抗

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812265/sn65lvdm176-thermal-resistance-impedance

器件型号:SN65LVDM176

 SN65LVDM176D 是否有已知的热阻?  我正在寻找结至外壳、结至电路板以及结至环境值。 我还在寻找最高结温。  我搜索了这里的数据表:但我看不到这些数据表的任何内容   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的;它是一个旧的数据表、没有列出热参数。  我将请求参数、并在收到参数后提供这些参数(可能需要几天时间)。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    以下是 SN65LVDM176D 的热参数。 最高结温为125C。

    θ JA 高 K: 118.5.
    Theta JC、顶部: 57.7.
    Theta JB: 62.2.
    PSI JT: 12.4.
    PSI JB: 61.4

    此致、

    相位