This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 集线器查询

Guru**** 2772505 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786806/tusb8041-query-on-usb-hub

器件型号:TUSB8041

尊敬的先生/女士:

我在基板上使用6类基于 Intel 的 com express 模块和 TUSB8041 USB 集线器。 我在 Type6和 USB 集线器之间建立了上游连接,如下所示:

VBUS (类型6)-> Vbus (集线器);

D+(Type6)->D+(HUB);

d-(类型6)->D-(集线器);

TX+(Type6)->Tx+(HUB);

Tx-(Type6)->Tx-(hub);

RX+(Type6)->RX+(HUB);

Rx-(Type6)->Rx-(HUB)。

连接是否正确? 或者、我应该将 Tx (类型6对)连接到 Rx (集线器对)、将 Rx (类型6对)连接到 Tx (集线器对)?