This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:TCA9545A 可支持用于开关的 UART 信号

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784896/tca9545a-tca9545a-can-support-uart-signal-for-switching

器件型号:TCA9545A

尊敬的团队:

 我们的客户希望将 TCA9545A 用于 I2C 和 UART、以实现多路复用器开关功能。

我知道 USB3 MUX 和 TCA9545适用于 I2C MUX。

TCA9545A 是否可以支持 UART MUX?

如果 TCA9545A 无法实现、您能告诉我哪款器件合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomas、

    我对您尝试在这里执行的操作有点困惑、您能不能在原理图视图中向我展示信号连接到了什么? 您计划使用 I2C 配置多路复用器、然后使用 UART 进行通信吗? USB3.0从何处获得?

    您能否提供更多上下文。 什么是应用和终端设备。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您是否有机会更深入地了解 Bobby 的上述问题?

    我要补充的一点是、TCA9545A 不是在所有条件下保持从输入到输出的低阻抗路径的典型模拟开关。 相反、它在设计时考虑了开漏信号(即支持 I2C)、并且只会传导"低"电平信号。 高信号会使开关具有高阻抗、以便器件外部的上拉电阻器可以将线路上拉至高电平。 这样可实现 I2C 总线的电压电平转换。 然而、对于那些被设计成使用开漏以外的信令类型的应用、它也许会带来一些挑战。

    此致、
    最大