Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9545A 尊敬的团队:
我们的客户希望将 TCA9545A 用于 I2C 和 UART、以实现多路复用器开关功能。
我知道 USB3 MUX 和 TCA9545适用于 I2C MUX。
TCA9545A 是否可以支持 UART MUX?
如果 TCA9545A 无法实现、您能告诉我哪款器件合适吗?