This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:输入逻辑电平

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LS32A, AM26LV32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786968/am26c32-input-logic-levels

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26LS32AAM26LV32AM26LV32E

 我想将上述 IC 用作差分线路接收器。 我想为接收器提供5V 逻辑电平。 我是否必须对电源电压进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saikumar、

    AM26C32采用5V 电源。 我列出了其他线路接收器供您参考。
    AM26LS32A - 5V
    AM26LV32 - 3.3V
    AM26LV32E - 3.3V

    如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao