This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:如何测量 TCAN1051总线驱动器对称性?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786340/tcan1051-q1-how-to-measure-tcan1051-bus-driver-symmetry

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

您好、先生、

您能否帮助澄清如何测量 TCAN1051总线驱动器对称性的 VCM?

我们的测量值如下波形所示、 请帮助我们检查波形是否正确以实现总线驱动器对称?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    您的示波器的数学函数似乎从 CANH 中减去 CANL、以提供信号的差分模式分量。 不过、在您复制的上述规格中、它要求通过将 CANL 和 CANH 加在一起来测量"VCM"。 (这将为您提供一个结果、此结果实际上是 CAN 总线信号共模分量的2倍。) 然后、您可以测量该"VCM"波形与其稳态值(应接近 VCC)的最大偏差。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    信号时序、如下图黄色圆圈所示、
    根据此规范、在 CAN_L 之前将 CAN_H 置为有效
    但我们同时测量。

     如果将 CAN_H 和 CAN_L 置为尽可能相同的状态、是否正常?是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    是的、理想情况下、CANH 和 CANL 信号将同时转换以保持对称。 但是、没有器件是真正理想的、因此实际上可能存在一些不匹配。 该规格旨在限制失配程度。 您上图中所示的内容将非常极端、但我认为这只是夸大了、有助于解释测量结果。

    最大