This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954 I2C 没有 ACK

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785960/ds90ub954-q1-ds90ub954-i2c-have-no-ack

器件型号:DS90UB954-Q1

您好、TI 员工

FPD-Link:DS90UB954和 DS90UB954 I2C 在通信过程中偶尔会无人应答,这种情况正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是本地通信还是远程通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    是远程通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查以下各项:

    -您是否正确设置了别名? 如果没有、请按照以下说明操作:
    -- DES reg 0x4C:选择要写入的正确 RX 端口
    --设置/检查 I2C 地址:
    --寄存器0x5B SER 器件 ID:设置实际串行器 I2C 地址。 这通常已经加载
    --寄存器0x5D SlaveID[0]:设置实际 CMOS 传感器 I2C 地址
    --寄存器0x5C SER_ALIAS_ID:设置混叠串行器 I2C 地址
    --寄存器0x65 SLAVE_ALIAS_ID[0](摄像头别名 ID):设置别名 CMOS 传感器 I2C 地址

    -仅使用0x5C 中指示的别名地址(0x5C 中指示的地址为8位)与串行器通信
    -仅使用0x65中指示的别名地址(0x65中指示的地址为8位)与成像仪通信
    -您的 I2C 上拉电阻是多少?
    -成像仪是否已正确初始化?
    SoC 是否支持时钟扩展? SoC 需要此功能来与成像仪通信。
    -您需要进行无错通信,否则某些命令将使您不需要。