This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:XIO2001EVM 合规性测试失败

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, XIO2001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811604/xio2001evm-xio2001evm-compliance-test-failed

器件型号:XIO2001EVM
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

您好!

    当使用 CBB 卡进行 PCIe 合规性测试时、XIO2001EVM 失败。 发送器电平似乎不够。 如何在 XIO2001中调整更高的电平?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    无法通过某种方法来调高音量。 请注意、XIO2001符合 PCI Express 基本规范修订版2.0、因此您应该在任何合规性测试中参考此规范。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      PCIe 修订版本2.0合规性测试仍然失败。 您能提供任何改进建议吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是 EVM、因此您实际上没有太多可以做的事情。 该 EVM 并不用于合规性测试。 您应该为此使用自己的设计/电路板。

    此致、

    I.K.