This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 未通过4线 SGMII 连接到 ZU5

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813389/dp83867e-dp83867e-is-not-connected-to-zu5-via-4-wire-sgmii

器件型号:DP83867E

大家好、

客户参考 DP83867E EVM 开发板原理图。 4线 SGMII 连接到 Xilinx ZU5 (差分走线、线长1500mil、两条线长40mil)。 现在、加电后、ZU5可以通过 MDIO 接口读取和写入寄存器、但它尚未链接。 LED0配置为启用 SGMII 并关闭镜像。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您能否让客户通过读取寄存器0x10来验证 SGMII 是否已启用。 同时验证是否通过寄存器0x14启用了 SGMII 自动协商。 如果二者均已启用、但仍有问题、则尝试通过寄存器0x31位[6:5]增大 SGMII 自动协商计时器值。  

    此致

    Aniruddha