This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:禁用 tusb212

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813333/tusb212-the-disable-of-tusb212

器件型号:TUSB212

大家好、团队、

        关于 TUSB212、这是否意味着我们必须在电源稳定在3V 或更高时启用此芯片?

        如何禁用此芯片? 在?稳定后、我们是否可以随时将 RSTN 保持为低电平

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的、RSTN 应保持低电平、直到 VCC 稳定。 在 VCC 稳定后或 VCC 稳定时、RSTN 可随时保持低电平。