This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:上电前

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813247/ts3usb30e-before-power-on

器件型号:TS3USB30E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

对于 DEMUX SW TS3USB30ERSWR,如果未连接 VCC 电源,交换机 D+/D-的行为是什么? 它仍然可以工作吗?

我们的应用如下所示、DEMUX SW 连接到 USB2.0信号、但+3P3_DEBUG 未连接电源。 USB2.0信号是否仍然可以工作? OE 引脚始终拉低、S 引脚作为控制引脚。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电源、则两个通道都是开路的、意味着没有信号通过