This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460隔离问题

Guru**** 2388080 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780870/hd3ss460-hd3ss460-isolation-questions

器件型号:HD3SS460

尊敬的所有人:

对于 HD3SS460、对于 SSRX、SSTX 引脚、何时应使用直流块电容器以及应使用什么值?

在数据表中、这里是图5/6、其中包含500nF 电容和100k Ω 电阻器、100k Ω 电阻器的用途是什么? 电阻器是否可以未连接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    直流块用于隔离共模电压。 只要直流共模电压(VCM)处于 HD3SS460要求范围内、就没有理由使用交流耦合电容。 最好使用交流耦合电容来相互隔离共模电压。 否则、如果 VCM 不匹配、则会影响回波损耗、从而影响信号完整性。

    交流耦合电容值的选择取决于运行长度或数据模式中零或一的最大数量。 较高的直流或低频成分-由于长运行长度编码-电容值越高。 要计算容值、必须计算数据模式的 RC 时间常数和最大运行长度。 RC 时间常数应高于最大运行长度。

    100k Ω 电阻器用于优化回波损耗、从而减少反射并提高信号完整性。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢您的回复。
    对于5GB 和10GB usb3.1信号、我们是否有 HD3SS460插入损耗的测试数据?
    我的客户在其系统中使用此多路复用器、但有时 usb3.1无法正常工作、您能否提供建议、说明应检查什么?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    5GB 或约2.5GHz 奈奎斯特频率下的插入损耗在2dB 以内。 但是、我认为器件的运行容量没有确定为10GB。
    1)。 第一个问题是、您的客户在5GB 或10GB 时遇到问题?
    2)。 当您说它不能正常工作时、您的意思是什么? 您是否说它们遇到了位错误? 如果我们确实遇到了位错误、那么我们必须运行不同的测试或实验来找出这些位错误的根本原因:
    2A)。 我们确定这与 HD3SS460器件相关吗? 是否有办法绕过器件以证明这是由 HD3SS460器件引起的?
    2B)。 可能导致此问题的任何潜在交叉耦合? 我们是否仔细审查了 PCB 布局以排除这种情况?
    2C)。 我们是否使用了实验室电源来确保开关电源的噪声不会导致信号噪声降级?
    2D)。 是否会有 EMI 导致这种情况? 我们是否使用带状线或微带迹线?

    总之、我们应首先尝试找出根本原因、然后尝试找到可能的解决方案。 请告知我们有关项目1和2的信息、以便我们进一步了解此问题的根本原因。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    应用是5GB 信号、我们没有测试设备来测试是否存在位错误、我们只需将 USB3.0 U 盘连接到端口、发现有时无法正确识别。
    我们尝试移除多路复用器并将连接器直接连接到平台、它可以始终识别 USB3.0器件。
    因此、我们怀疑 HD3SS460可能会对信号质量产生一定影响、但我们不知道如何测试信号并找出根本原因。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    请注意我在之前的电子邮件中提到的2b 至2d 点。 请运行这些实验、查看您是否可以找到问题的根本原因。

    此外、您是否有示波器来检查 HD3SS460的输出、以查看是否发现任何异常?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢您的建议、我将与他们核实。
    让我们结束这个主题、不管需要什么、我将启动一个新主题。

    谢谢。