This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:关于 DS125DF111EVM 通道

Guru**** 2895540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812400/ds125df111evm-about-ds125df111evm-channels

器件型号:DS125DF111EVM

你(们)好

我还有另一个问题。

1.我 以相同的方式配置通道 A 工作正常, 为什么通道 B 不工作?

2. 通道 A/B 能否同时工作并在不同的频率下工作? 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请转至低级页面、并确保寄存器0x64设置为0xFF。 完成此操作后、请单击 GUI 的"Reset CDR"按钮。通道  B 的寄存器0x60至0x64值 应与通道 A 相同。此外、请确保两个通道的寄存器0x64应设置为0xFF。

    2)。 是通道 A 和 B 可以独立工作、并且可以在不同的数据速率下工作。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查寄存器0x64是否设置为0xFF 并重置 CDR、通道 B 也不起作用;还可能存在哪些其他配置错误?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您切换输入电缆 A->B 和 B->A,通道 A 是否仍然工作,通道 B 是否不工作?

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    我已经检查过它,开关 输入电缆 A->B,通道 B 不工作;但 开关 输入电缆 B->A,通道 A 仍然工作;

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的图片中、TX_DIS 引脚似乎被拉至高电平。

    通过将短接跳线从 J6移动到 J61、将此引脚设置为拉低。  希望这可以解决通道 B 问题。

    此致、

    Lee