This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:应用查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783272/tusb522p-application-queries

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件:TUSB8044HD3SS3220

您好!

对于 TUSB522应用、您对以下问题有什么看法吗?

  1. 当一个 USB3.0端口作为主机和从机运行(连接 PC 或闪存驱动器)时、这意味着5V 将作为输入或输出、那么我如何保护 USB_5V? 如何将其与中的主机 USB 电源隔离?
  2. 我找到了 TPDS3S014、但它仅用于信号线路 ESD 保护并输出安全 USB_5V 电源。  它不能用于主机(PC)应用程序,因为它无法检测外部 USB 输入。
  3. 我们是否需要将这两个器件用作 USB_5V 输入和输出的双向?

情况:

  1. 作为主机运行 USB–连接 PC 并检测、传输数据或接收命令

2.运行 USB 作为从设备–激活并驱动闪存记忆棒以保存数据

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON、

    您使用的是 Type A 端口还是 Type C 端口? 这是 DRP (双角色端口)应用吗? 您能否提供此应用的简单方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请参阅以下方框图、我们总共使用 USB X 2和 HDMI X 2端口。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    方框图中显示、一次只会连接源? 如果只有一个 USB 集线器、您可能正在寻找 USB 集线器、如果是、您可能会考虑 TUSB8044或 TAB8020B。

    从您的图中可以看到数据和电源始终遵循从拉电流到灌电流的形式、这是正确的吗? 您能进一步解释一下客户尝试做什么吗? 您是否为此应用使用 Type-C 端口? 下游器件应存在 VBUS、如果不需要 VBUS、但需要在 USB 规范范围内、则可以将 VBUS 从拉电流传递到灌电流。 通常、对于 USB 集线器、Vbus 用于检测 USB 主机的有效连接、然后从下游器件的外部电源重新生成 Vbus。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我在导通-boar-5V 时添加了 USB_5V 的功率限制。

    左侧更改为微型 B 连接器、并使用 OTG_ID 作为 EN 引脚来激活 USB_5V。

    工作状态:  

    Micro B 连接到 M320主板

    键入连接至 PC USB /或闪存/或/USB wifi 适配器的连接

    连接:

    1. 键入 A 至 PC、M320作为设备运行
    2. 将 A 型更改为器件、M320作为主机运行并支持5V/MAX 1.5A。 (USB3.0标准为0.9A、因此考虑使用 WiFi 适配器。)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IKON、

    我将单独解决我对连接器的顾虑。 主要问题是 OTG 需要与 USB 2.0应用(DP 和 DM)以及 USB 3.0 (SSTX&SSTRX)等一起工作。 该应用是否完全符合 USB 标准?  

    A 型连接器:  

    • 当尝试连接到主机 PC 时、您将具有 Type-A 转 Type-A、USB 规范不允许这样做。
    • 我们建议在此处使用 Type-C 端口与 HD3SS3220搭配使用、HD3SS3220可在 DRP 模式下工作、从而根据所连接的设备为您提供主机或设备的功能。 它还可以在主机模式下启用 VBUS。  

    Micro-B 连接器;

    • 这一侧是否完全属于 M320? 连接器是否固定为 MicroB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。