This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:接收器的内部电阻值

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786425/thvd1450-internal-resistor-value-of-receiver

器件型号:THVD1450

您好!

我对接收器的内部电阻值有疑问。

本培训视频(https://training.ti.com/rs-485-overview)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、问题未完全发布。

    RS-485概述培训视频指出、每个 RS-485接收器都有用于偏置功能和衰减的内部电阻器。

    在 THVD1450情况下、内部电阻器的电阻值是多少?

    您能告诉我如何计算?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo、

    您可以大致使用 R1=240kOhm、R2=23kOhm、R3=15kOhm 作为等效电阻。 这些值来自 IC 设计。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我知道。

    非常感谢 您的友好支持。

    此致、

    Ryo Akashi