This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:SN65LVPE512 EQ 调优问题

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE512
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784588/sn65lvpe512-sn65lvpe512-eq-tuning-question

器件型号:SN65LVPE512

大家好、团队成员

我的客户在其新设计中使用 SN65LVPE512、并遇到一些问题。

器件位置如下所示。 它们将转接驱动器放置在靠近 USB 插头(USB 器件)的位置、布线长度约为0.6m。

在第一块 PCB 板中包含175米、在 第二块板中包含325毫米柔性扁平电缆和100毫米。

当它们设置 EQ=0dB 时、主机无法连接器件。  

现在、它们设置 EQ = 7dB、连接成功。

下面是我的问题:

  1. 客户最初添加此转接驱动器的目的是为了增强通过长电缆衰减的外部信号。 但是、如果产品内部的迹线也很长、您是否有任何方法来优化性能?
  2. 我们是否有有关如何调整 EQ 的指南?
  3. 我们是否有任何方法来测试主机侧的信号完整性?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    1.如果产品内部的迹线(主机和 SN65LVPE512之间)太长且完全固定、除了尝试三种 EQ 设置外、没有太多的 SN65LVPE512优化工作要做。 对于长电缆外壳操作系统和 DE 变得重要、客户是否曾尝试测试长电缆外壳? 客户是否可以使用 USB 主机更改任何设置?

    2.通常,在本例中,您需要使用最低的 EQ 设置,该设置通过标准的亚近端眼罩提供所需的裕度。

    使用高速示波器捕获眼图是一个好的开始位置。 这需要使用高阻抗探针并直接在主机和 SN65LVPE512之间的迹线或测试点进行探测。 这将向您展示主机的信号性能、包括从主机到测试点的损耗。 我建议探测多个点、以便了解导致信号完整性问题的主要因素。 首先、请在 FFC 电缆前后进行探测、以了解进入 SN65LVPE512的信号。

    您能更详细地解释一下这个应用吗? SN65LVPE512之后的 USB 连接器在哪里? 您可以在上图中标记此项吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。