This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4211LD:无偏置电流的运行

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812987/onet4211ld-operation-without-a-bias-current

器件型号:ONET4211LD

我的应用要求激光电流达到0mA (零)。 是的、我知道这将导致激光线性调频脉冲。

简单来说、就是不要连接偏置输出、我认为这不是问题。

但我担心的是调制输出。 在低电平状态下、它应该汲取设定的调制电流、但在高电平状态下、电流实际上是否下降至0mA (零)? 还是始终消耗一些电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayomnd、

    低状态和高状态之间的差异是调制电流。 在高电平状态下、也会消耗一些电流(不是0mA)。

    此致、Nasser