This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:RST 的复位时间

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784670/tcan4550-q1-reset-time-by-rst

器件型号:TCAN4550-Q1

您好!  

在图21中、它表示 RST 引脚:设置为高电平以复位器件、完成后再设置为低电平。 我知道最短高电平时间为10us、RST 低电平上升至高电平后所需的复位时间是多少? 最大10us? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    为了正确触发复位、RST 引脚必须保持脉冲高电平至少30uS。 如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    感谢您的快速响应。
    我在数据表 RST 输入端子表中看到了最小值为10us、输入脉冲的宽度被视为有效、我错了吗?
    我有一个问题、数字10us 或30us 用于触发 RESET 命令、从 RST 低电平上升到高电平需要多长时间才能完成复位? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    您能否在数据表中向我展示您看到10us 要求的地方? 在我参考的数据表中、参数 tpulp_width 定义了 RESET 引脚需要保持以使器件复位有效的最短时间。 RST 引脚在默认情况下为低电平、然后为最小30uS 的脉冲高电平以触发器件复位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    由于这是脱机处理的、因此我将关闭该线程。

    此致、