This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:帮助实现 USB-C UFP 作为电源

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810963/tusb422-help-with-implementing-usb-c-ufp-as-a-power-source

器件型号:TUSB422

大家好。

我的公司目前生产的 USB 数据收集设备通过微型 USB OTG 端口与三星平板电脑进行通信。 我们的器件还负责为平板电脑充电、因此其行为类似于扩展坞(即平板电脑充当 USB 主机、但我们的器件为平板电脑供电进行充电、而不是为我们的器件供电)。

根据 Samsung 的规范,我们通过将一个73K 电阻器从 OTG ID 引脚接地来启用此行为。

遗憾的是(对我们来说)、新型三星平板电脑现在有一个 USB Type-C 连接器、因此我们需要能够通过 Type-C 连接器支持这种相同的行为。

就我所能说的,这意味着我们需要(如果我错了,请纠正我的错误):

  • 将我们的器件呈现为 UFP 器件
  • 将我们的器件连接到平板电脑(平板电脑将我们的器件默认为电源接收器)
  • 使用 PD 将自己从电源灌电流到电源、以便我们成为提供电源的 UFP。

或者、交替:

  • 将我们的器件呈现为 DFP 器件
  • 将我们的设备连接到平板电脑(平板电脑将我们的设备默认为电源)
  • 使用 PD 进行数据交换、以便我们成为提供电源的 UFP。

TUSB422似乎是这方面的最佳选择、但弄清我为实现这一目标而需要执行的步骤似乎令人生畏。 我有一个带有 I2C 的 MCU,因此我可以与 TUSB422通信,但我不确定需要告诉它什么来进行电源/数据交换。

几周前,我提交了 TI TUSB422软件(我认为这是 TCPM)申请,但从未收到过“如果获得批准,我们将在几天内将其发送给您”以外的回复。 我昨天重新提交了请求,所以这次可能会更幸运。

我想我的问题是:

  • 我是否有更简单的方法来执行我想要执行的操作(例如、一些简单的 Rp/Rd 组合、而不是 TCPM 来执行我想要执行的操作)?
  • 是 TUSB422软件 TCPM
  • TUSB422软件是库还是源代码?
  • TUSB422软件是否会为我提供所需的功能?

谢谢你

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:

         我们将在得到答案后立即更新您。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 TI.com 上申请软件代码、它有您所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    我已经请求了两次代码。  2019年5月24日和2019年6月12日、一次、但我从未收到回复。

    我检查了收件箱和垃圾邮件文件夹、但没有找到任何内容。

    我在找错地方找了吗?

    谢谢你

    Scott

    这是我第一次请求代码时的客户支持请求单。

    • Scott,您好,感谢您与德州仪器联系。 您的请求已被确认。 为了使您能够访问受限信息、我们必须首先向我们的业务部门寻求批准以进行审查。 我们已转发您的请求、一旦批准、您将得到相应的联系。 此请求请等待24-48小时或更长时间。 请注意、我们不能保证这项工作将获得批准。 我将关闭此案例、因为我的最终解决了此问题 此致、Siegfred Oreta TI 客户支持中心

    • S

       26D 之前

      日志类型:客户响应

      编号:CS0028805联系人:Scott Wild 名:Scott 姓:Wild Short 说明:软件导出控制请求电子邮件:wild@pasco.com 语言:英语状态:open provide request details or Comments:remove this line before sending - reviewed for export control, please forwarded to Approval Manual Review Group email list: hsi_bd@list.ti.com 此请求由 wild@pasco.com 于2019年5月24日12:36:33星期五 CDT 2019--------------- 姓名:Scott lastname:Wild confirm 电子邮件:wild@pasco.com company: Pasco scientific country:US United States endequip: civil 请在下面查找自定义问题和答案:手册:是 prod_no: TUSB422-design[https://webhub.itg.ti.com/softwareadmin/docs/grantrevokeaccess.tsp?opnId=17244] ref_URL: HPA_int

    • Scott,您好,感谢您与德州仪器联系。 您的请求已被确认。 为了使您能够访问受限信息、我们必须首先向我们的业务部门寻求批准以进行审查。 我们已转发您的请求、一旦批准、您将得到相应的联系。 此请求请等待24-48小时或更长时间。 请注意、我们不能保证这项工作将获得批准。 我将关闭此案例、因为我的最终解决了此问题 此致、Siegfred Oreta TI 客户支持中心

    • S

       26D 之前

      日志类型:客户响应

      编号:CS0028805联系人:Scott Wild 名:Scott 姓:Wild Short 说明:软件导出控制请求电子邮件:wild@pasco.com 语言:英语状态:open provide request details or Comments:remove this line before sending - reviewed for export control, please forwarded to Approval Manual Review Group email list: hsi_bd@list.ti.com 此请求由 wild@pasco.com 于2019年5月24日12:36:33星期五 CDT 2019--------------- 姓名:Scott lastname:Wild confirm 电子邮件:wild@pasco.com company: Pasco scientific country:US United States endequip: civil 请在下面查找自定义问题和答案:手册:是 prod_no: TUSB422-design[https://webhub.itg.ti.com/softwareadmin/docs/grantrevokeaccess.tsp?opnId=17244] ref_URL: HPA_int

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、让我与软件所有者核实一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几分钟前收到了。

    谢谢你。

    Scott