This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:打开/关闭 VCCP 的条件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785455/tca6408a-condition-for-vccp-on-off

器件型号:TCA6408A

一位客户使用 TCA6408A 来实现 VCCI:3.3V、VCCP:1.8V。

VCCI 保持3.3V 电压、并且由于系统条件、VCCP 设置为1.8V 或0V (开启或关闭)。

请告诉我以下三点:

①Is VCCP:开/关控制没有问题?

(I2C 是否不会产生不良影响?)

②When VCCP 设置为0V、P0~P7 (I/O 端口)是否变为高阻抗?

③When VCCP 设置为0V、寄存器复位是否正确?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satosi-San、

    "①Is VCCP:开/关控制没有问题?

    (I2C 是否不会产生不良影响?)"

    这应该是好的。 不过、我不确定 I2C 通信是否正常。 (将检查)

    "②When VCCP 设置为0V、P0~P7 (I/O 端口)是否变为高阻抗?"

    -是的。

    "③When VCCP 设置为0V、寄存器是否复位正确?"

    这也是我目前不确定的事情。 我必须进行测试。

    让我在星期一~星期二回到您的身边

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobbi-San

    感谢您的回复、
    我期待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Satoshi、

    “①Is VCCP:开/关控制没有问题?”
    如果 VCCP 关闭、器件将进入复位模式、直到 VCCP 重新打开。 您可以接通 VCCI 电源并打开和关闭 VCCP、器件不会因此而损坏、但如果您在 VCCP 关闭时尝试与器件通信、I2C 接口将不会响应。


    "'③When VCCP 被设定为0V、寄存器是否复位正确?'"
    是的、如果您将 VCCP 接地并将其恢复到 Vcc、器件将复位(寄存器也是)。

    谢谢、
    -Bobby