This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:DE 和 RE 最大上升/下降时间

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813140/thvd1500-de-and-re-maximum-rise-fall-time

器件型号:THVD1500

切换 THVD1500的 DE 和 RE 输入是否有最长上升/下降时间?  我计划使用廉价的光耦合器来驱动 DE 输入、我想知道信号切换状态的速度是否有任何问题。  我查看了数据表、但没有看到该规格。  很抱歉我错过了这个机会。

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    不、这没有限制。  我不建议将逻辑输入保持在中间电压的时间无限期长、因为这会导致更高的电流消耗、但对于光耦合器的任何合理转换行为、我不会担心。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。  较高的电流消耗是否会损坏器件?  我当然不会故意这样做、但我想知道如果发生这种情况会发生什么。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    不、我不会期望立即损坏。  (我们通常缓慢扫描输入电压、以测量这些输入的阈值电平。)  由于长时间暴露、器件预期寿命可能会下降、但这很难量化。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max。  我感谢你的帮助。  我会让它以相当快的速度转换、并确保它永远不会在任何人的土地上挂起。

    此致、

    Greg