This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:客户在尝试运行 EVM 时遇到错误

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813129/dp83869evm-customer-is-getting-and-error-when-trying-to-run-evm

器件型号:DP83869EVM

您好、支持团队

我的客户遇到错误、GUI 显示  寄存器0xA 为:错误! 基本读取/写入中的长度格式不正确。

我正在使用 EVM、并按照用户指南中的说明进行操作。 我安装了 MSP430驱动程序和 USB2MDIO 软件来访问寄存器。 我已使用 USB 将 EVM 连接到我的笔记本电脑。

当我运行软件来读取寄存器值时、我得到这个错误–

 

我已将 EVM 连接到右侧 COM 端口(已在器件管理器中检查)

寄存器0xA 为:错误! 基本读取/写入中的长度格式不正确。

对问题可能存在的任何想法

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    '0xA'不是软件的正确格式。 尝试使用"000A"读取寄存器0x0A。

    此致

    Aniruddha