This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047-1048EVM:从 DSLVDS1047-1048EVM 提取信号

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047-1048EVM, DS90LT012AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786030/dslvds1047-1048evm-signal-extraction-from-the-dslvds1047-1048evm

器件型号:DSLVDS1047-1048EVM
主题中讨论的其他器件: DS90LT012AQ-Q1

您好-

从评估模块 DSLVDS1047-1048EVM 中、我想提取8x2输出接头 J6处提供的四个差分 LVDS 信号、并将其传递到具有 DS90LT012AQ-Q1 LVDS 接收器且具有集成100 Ω 终端电阻的电路板。

在评估模块上、J6的 DSLVDS1047-1048EVM 引脚(1-3-…-15)连接到 GND、四个 LVDS 信号连接到引脚(2-4-…-16)。 我打算使用带状电缆从 J6中提取 LVDS 信号。 相应地、带状电缆的导线1-16 分配为  

GND - OUT4_N - GND - OUT4_P - GND -…Ω  - GND - OUT3_P - GND - OUT3_N  

但是、在此配置中   、带状电缆上 OUT4_P 和 OUT4_N 之间的差分线路阻抗带状电缆的不平衡阻抗的2倍(例如 、http://www.sigcon.com/Pubs/news/3_10.htm)。 标准100欧姆带状电缆、该电缆为200欧姆。

DS90LT012AQ 的差分线路阻抗(此处为200欧姆)与100欧姆系统之间的失配是否可接受? 是否有更好的方法从 DSLVDS1047-1048EVM 中提取 LVDS 信号

感谢您的反馈! 祝你一切顺利、

滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    不匹配可能会因反射而导致问题、尤其是随着电缆长度的增加。 遗憾的是、我无法想象一种干净的方式来传输信号、这种方式短于"定制电缆"、可能需要使用单独的导线。 顺便说一下、不要忘记移除 DSLVDS1047-1048EVM 上的终端电阻器。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    非常感谢您提供反馈以及有关驱动器 IC 输出端接电阻器的建议。

    我已将问题标记为已解决。

    祝你一切顺利、Rainer