This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:VREF 引脚

Guru**** 2520400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786607/sn65hvd231-vref-pin

器件型号:SN65HVD231

你(们)好,先生  

我看到 SN65HVD231具有 Vref 引脚、但 TI 最新的 TCAN33x 系列该引脚为 NC 而不是 VREF

我可以知道原因吗? TCAN33x 能否直接替代 SN65HVD231?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    VREF 引脚用于驱动 CAN 总线上的隐性电平、并增强信号以帮助避免与该隐性电压的任何偏差。 隐性电平偏差会导致电磁辐射、从而影响系统中的其他电路。 TCAN33x 系列在设计时考虑到了辐射、采用不同的工艺和总线对称性、无需 Vref 引脚即可实现更低的辐射。  

    TCAN33x 可以替代 SN65HVD23x 器件、正常功能不需要 Vref 引脚、因此 NC 可以连接到该网络。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、