This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85EVM:DSI 接口

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83Q1-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812516/sn65dsi85evm-dsi-interface

器件型号:SN65DSI85EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83Q1-EVM

需要了解这些评估板是否具有双数据通道 DSI 链路、并在数据通道0处提供双向支持。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它具有双数据通道 DSI、但不支持双向。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢。 有关双向支持的最后一个问题: SN65DSI83Q1-EVM 与此电路板是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guido:

    器件本身不具有双向支持。

    此致、

    I.K.