This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:具有浪涌保护器的 UART 转 RS-422

Guru**** 2658945 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786108/max3232-uart-to-rs-422-with-surge-protector

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: THVD1429

尊敬的团队:

客户告知需要添加一个额外的电路才能 提供2kV 浪涌保护。

 我们是否有带浪涌保护器(2kV)的 UART 到 RS-422?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关具有高达2.5kV IEC 61000-4-5浪涌保护功能的 RS-422、请参阅 THVD1429。 请注意、您提到的 MAX3232器件实际上支持 RS-232而不是 RS-422。 您是否在寻找 RS-232收发器?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您提供相关信息。

    我需要 RS-422、但 THVD1429似乎支持 RS-485?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    THVD1429也将满足 RS-422要求。 实际上、大多数 RS-485收发器将支持 RS-422、因为物理层定义非常相似。 (作为一种较新的标准、RS-485的要求主要可以被视为 RS-422的"超集"。)

    此致、
    最大