This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:RBIAS 电阻器

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812462/dp83849i-rbias-resistor

器件型号:DP83849I

我想知道如何修正 RBIAS (32引脚)电阻值。

根据数据表、必须将4-87k Ω 电阻器从 RBIAS 连接到 GND。

但是、我无法 确定连接了哪个值电阻器。   

您能告诉我 RBAIS 电阻器的计算方法吗?

谢谢、致以诚挚的问候

Nonaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nonaka,

    您需要在 PCB 上连接一个外部电阻器、在 RBIAS 引脚和接地之间具有4.87k Ω 1%容差电阻。 该值对于 PHY 的正常运行非常重要。

    此致

    Aniruddha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniruddha

    感谢您的快速回复。

    我想了解有关此问题的更多信息。

    我不仅想知道电阻器值、还想知道如何计算该值。

    以及与该值相关的性能。

    请你为我答复。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Nonaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nonaka,

    选择此电阻器不需要进行计算。 该电阻器应具有固定值、4.87k Ω 1%容差。 该值根据器件设计确定。 该电阻器为 PHY 的内部块设置偏置、如果不遵循数据表值、则会影响器件性能。 IEEE 合规性、功耗等器件性能可能会受到不利影响。 因此、我建议根据 数据表的要求使用4.87k Ω 1%容差电阻器。

    此致

    Aniruddha