This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:I2C

Guru**** 2750375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812808/tca6424a-i2c

器件型号:TCA6424A

您好!

我正在寻找能够帮助我解决此问题的人。

我需要将24个 I2C 传感器(如 VL53L1X 传感器)连接到一个微控制器。

我能否使用此 TCA6424A 低压24位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 连接到微控制器。

我还在寻找一款支持 TCA6424A的微控制器。

请帮帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    "我需要将24个 I2C 传感器(如 VL53L1X 传感器)连接到一个微控制器。"

    这些传感器有多少个独特的地址? 您是否仅使用一条 I2C 总线? 如果是这样、听起来您需要一个 I2C 开关。

    "我能否使用此 TCA6424A 低压24位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 连接到微控制器。"

    是的。

    "我还在寻找一款支持 TCA6424A的微控制器。"

    唯一的要求是具有 I2C 端口(SDA/SCL)的微控制器、否则您可能会遇到位 bang。 目前几乎所有 MCU 都基本满足了这一要求。

    -Bobby