This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:LMH1228#39;s 预期输入电平

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812783/lmh1228-lmh1228-s-expected-input-level

器件型号:LMH1228

你(们)好

LMH1228的输入信号电平预期值是多少?

根据该标准、前一级的输出电平为300至850mV、但传输损耗计算为-6dB、输入为150至425mV。

这是否意味着假设输入电压为该电平?

为什么没有提供 IC 输入引脚?

如果您不知道传输路径、则无法假设实际输入是什么。

由于还假设损耗为4至5dB、我认为可能会发生实际转换。

这是否意味着 LMH1228有足够的裕度来吸收它?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    您在数据表中看到的5英寸和20英寸启动幅值是通过使用色条或病态模式确定的、并且确认器件可以在这些条件下无差错运行。  LMH1228在6GHz 时具有约25dB 的增益。 在最小启动电压为300mV 且电路板为5英寸的情况下、这意味着我们可以处理低至16mV 的电压。

    此致、Nasser