This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:是否可以为 PCA9543A 应用程序提供一些确认项?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786279/pca9543a-may-i-have-some-confirming-item-for-pca9543a-application

器件型号:PCA9543A

尊敬的先生:

我是否可以为 PCA9543A 应用程序提供一些确认项?

正如我们所知、我们有"器件1和器件2 具有相同的 SMBus 地址"。

因此、我们使用 PCA9543A  双通道 I 2C 总线开关  器件1和器件2。

但 我们有如下确认项目:

如果 我们有2 个子板通过电缆从主机连接在一起(详情如下)

您是否能帮助您再次确认 PCA9543A 应用程序是否有任何问题?

(例如:子板(1)设备1 和 子板(2)设备1 有任何问题?(主机侧控制它时)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TAlex、

    只要 PCA9543A 与另一个地址不同、这不应该成为问题。 (PCA9543A 上的地址必须唯一)。 唯一的另一个问题是确保一次只启用一个器件/通道、以便可以避免与器件#1和#2发生地址冲突。

    谢谢、

    -Bobby