This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:两个问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812953/tusb3410-two-questions

器件型号:TUSB3410

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

在学习参考板之后、我们有两个问题。

1.为什么需要在 D+和 D-上添加 R 和 C? R 和 C 函数是什么?

2.在电源引脚上、布局设计是否有任何建议的放置方式和建议的电容值?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、R4和 R5用于帮助解决 ESD 问题、并为3410中的内部 ESD 二极管消耗足够的功率以处理其余问题。 电容器用于边沿速率控制。

    数据表中的第6.2.2.4节给出了 TUSB3410的建议电容器值。 与电源上的大多数电容一样、放置位置应尽可能靠近器件的电源引脚。

    最棒的
    Gerasimos